1つのデジタルIDでシーメンスのアプリケーションとサービスに安全にアクセスするための鍵

SiemensID とは何ですか?

SiemensIDは、シーメンスの従業員、顧客、パートナーがシーメンスのさまざまなアプリケーションやサービスに安全にアクセスできるようにします。 SiemensIDを使用すると、1つのデジタルIDを使用して、シーメンスに提供されるさまざまな/ほとんどのサービスにアクセスできます。

SiemensID アカウントの使用に問題がある場合、誰が助けてくれますか?

ログインしようとしているシーメンスアプリケーションのサポート/ヘルプデスクに、SiemensID アカウントで問い合わせてください。

SiemensID で新しいデジタル ID にサインアップ (自己登録) するには何をすればよいですか?

SiemensID で新しいデジタル ID を作成するには、有効なメールアドレスが必要です。 また、苗字、名前、およびSiemensID パスワードポリシーに準拠したパスワードも提供する必要があります。 SiemensIDの新しいデジタルIDは、登録プロセスの最終段階で電子メールで送信されたOTP(ワンタイムパスワード)コードを入力して電子メールを確認した後にのみ有効になります。

SiemensIDの新しいデジタルIDのサインアップ(セルフ登録)はどこでできますか?

接続されているシーメンスアプリケーションの「サインアップ」タブ (このアプリケーション用に有効化されている場合) を使用するか、SiemensID: https://sp.login.siemens.com の「User Self Service Portal」のログインウィンドウにある「サインアップ」タブを使用できます。 ただし、これによって特定のシーメンスのアプリケーションやサービスの使用が自動的に許可されるわけではないことに注意してください。

SiemensID のパスワードポリシーはどうなっていますか?

パスワードは12文字以上、連続して同じ文字が2文字以下で、小文字 (a~z)、大文字 (A~Z)、数字 (0~9)、特殊文字 (例:!) の4種類の文字のうち、3つ以上含まれている必要があります。 #$%^&\ *)。

アカウントがロックされています。何が起きたのでしょうか?どうすれば直せますか?

攻撃者がユーザーのパスワードを推測できないように、10 回目のログイン試行が失敗するとアカウントをロックします。 アカウントがロックされると、再アクティベーションリンクが記載されたメールがユーザーのメールアドレスに送信されます。

パスワードを忘れてしまいました。 パスワードをリセットするにはどうすればいいですか?

[パスワードを覚えていませんか?] をクリックすると、いつでもパスワードのリセットを開始できます。 特定のシーメンスアプリケーションのログインページ、またはSiemensID: https://sp.login.siemens.com の「User Self Service Portal」のログインページにあります。 メールを受信してから 1 時間以内にパスワードをリセットしない場合は、もう一度リクエストしてください。

SiemensID アカウントにセカンドファクター認証を追加する方法を教えてください。

SiemensIDのセカンドファクター認証として、3つの異なるオプションから選択できます。 これらのオプションはすべて、User Self Service Portal (https://sp.login.siemens.com) から有効にできます。 SMS 経由で送信されるワンタイムパスワード (OTP)、ガーディアンモバイルアプリ、または Google 認証システムモバイルアプリケーションのいずれかを使用できます。また、パスキーを認証方法として使用することもできます。パスキーは従来のMFAと同等の認証保証レベル2(AAL=2)を提供します。詳細については、以下のパスキーのセクションをご覧ください。

パスキーとは何ですか?SiemensIDではどのように機能しますか?

パスキーは、デバイスの生体認証センサー(指紋や顔認証など)、PIN、またはパターンを使用してパスワードなしでログインできる、フィッシングに強い最新の認証方法です。SiemensIDはパスキーを主要な認証要素としてサポートしています。パスキーでのログインは、従来のMFA方式と同じ認証保証レベル2(AAL=2)を提供します。新規ユーザーはパスキーで直接登録でき、既存のユーザーはいつでもパスキーを追加できます。

SiemensIDアカウントにパスキーを登録するにはどうすればよいですか?

User Self Service Portal(https://sp.login.siemens.com)からパスキーを登録できます。ログイン後、パスキーセクションに移動し、画面の指示に従ってデバイスを登録してください。ログインフロー中にパスキーの登録を求められる場合もあります。その場合は、画面の指示に従って登録を完了してください。

ログイン中にパスキーの追加を求められました。どのような選択肢がありますか?

ログイン中にパスキーの追加を求められた場合、以下の選択肢があります:

SiemensIDアカウントからパスキーを削除するにはどうすればよいですか?

User Self Service Portal(https://sp.login.siemens.com)から登録済みのパスキーを削除できます。ログイン後、パスキーセクションに移動し、使用しなくなったパスキーを削除してください。

SiemensIDの既存のデジタルIDの名前またはEメールアドレスはどこで変更できますか?

名前とメールアドレスの変更は、User Self Service Portal で行うことができます(メールを変更すると、ユーザーが識別したメールを使用するアプリケーションへのアクセスに影響する可能性があることに注意してください)。https://sp.login.siemens.com

既存のデジタルIDを使用してシーメンスのアプリケーション/サービスにアクセスできますか?また、「Identity Federation」を開始するにはどうすればいいですか?

原則的にはそうです。 SiemensIDでは、カスタマーIDプロバイダーおよびソーシャルIDプロバイダーとのIDフェデレーションが可能ですが、これらのログイン方法の有効化と使用は、接続されているSiemensアプリケーションによって異なります。 そのため、既存の ID を使用してログインしたい特定のシーメンスアプリケーションの担当者と話し合いを始めていただくようお願いします。 SiemensID は、Identity Federation 用のプロトコル「OIDC」(推奨)とSAMLをサポートしています。 Identity Federation の設定は (プロトコルにもよりますが) 通常はそれほど複雑ではありませんが、SiemensID コアチームとお客様の IT 部門のそれぞれのチームとのコラボレーションが必要になります。

SMSやアプリでMFAコードを受信できません

SMSや認証アプリを通じて多要素認証(MFA)コードの受信に問題がある場合は、現在使用しているアプリケーションのサポートチームにお問い合わせください。彼らがあなたのリクエストを検証し、あなたの代わりに内部でMFAリセットリクエストを開いて、アクセスを復旧します。

SiemensIDアカウントリンク機能とは何ですか、どのように動作しますか?

アカウントリンクにより、同じメールアドレスを共有する複数のSiemensIDアカウントを単一の統合されたアイデンティティに接続できます。これは、異なるログイン方法(Google、LinkedIn、またはSiemensIDローカルユーザーなど)を使用して同じアカウントにアクセスし、すべてのSiemensアプリケーションとサービスへの一貫したアクセスを維持できることを意味します。

いつアカウントをリンクするよう促されますか?

SiemensIDユーザー名/パスワードでログインし、システムが同じメールアドレスを使用する他のソーシャルアカウント(GoogleやLinkedInなど)を検出すると、これらのアカウントをリンクするかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。以下から選択できます:

ソーシャルアカウント(Google、LinkedInなど)をSiemensIDローカルユーザー(ユーザー名/パスワードユーザー)にどのようにリンクしますか?

オプション1:ログイン中(自動プロンプト)

SiemensIDパスワードユーザーでログインする際、同じメールを持つソーシャルアカウントがある場合、リンクプロンプトが表示されます。リンクしたいアカウントを選択すると、そのソーシャルプロバイダーで認証するためにリダイレクトされ、ソーシャルアカウントも所有していることを確認します。

オプション2:サービスポータル経由での手動リンク

  1. ユーザーセルフサービスポータルにログイン:https://sp.login.siemens.com
  2. アカウントリンクセクションに移動
  3. 「提案されたアイデンティティ」が表示されます - あなたのメールアドレスを持つ既存のソーシャルアカウント
  4. 任意のソーシャルプロバイダーボタンまたは提案されたアカウントをクリック
  5. そのソーシャルプロバイダーで認証
  6. アカウントが自動的にリンクされます

アカウントをリンクすると何が起こりますか?

アカウントをリンクすると:

異なるメールアドレスを持つアカウントをリンクできますか?

はい、サービスポータル経由で手動でリンクする場合、異なるメールアドレスを使用するソーシャルアカウントをローカルSiemensIDアカウント(ユーザー名/パスワードアカウント)にリンクできます。

ソーシャルアカウント(Google、LinkedIn)でログインし、同じメールを持つSiemensIDアカウントが既に存在する場合はどうなりますか?

ソーシャルアカウントでログインし、同じメールを持つ既存のSiemensIDアカウントを検出した場合、サービスポータルでアカウントリンクを実行することを提案する情報メッセージが表示されます。これにより、SiemensIDローカルユーザー名/パスワードアカウントが既存のすべての権限とアクセス権を持つプライマリアカウントとして残ることが保証されます。

以前にリンクしたアカウントのリンクを解除するにはどうすればよいですか?

ユーザーセルフサービスポータル(https://sp.login.siemens.com)のアカウントリンクセクションでアカウントのリンクを解除できます。

SiemensIDにどのソーシャルプロバイダーをリンクできますか?

以下のプロバイダーからアカウントをリンクできます:Google、Facebook、LinkedIn、Twitter、GitHub、GitLab、Apple、Microsoft Azure Common。

アカウントのリンクはSiemensアプリケーションへのアクセスに影響しますか?

アカウントのリンクはメインのSiemensID権限を保持しますが、ソーシャルアカウントの権限に影響する可能性があります。

ソーシャルアカウント(Google、LinkedInなど)を既存のSiemensIDローカルユーザー名/パスワードアカウントにリンクする場合:

同じままのもの:

変更される可能性があるもの:

簡単な解決策:

リンク後に特定の権限を失ったことに気付いた場合、ソーシャルアカウントのリンクを解除することで簡単に解決できます。これにより、ソーシャルアカウントが独立した状態に復元され、関連付けられていた権限が復旧されます。

推奨事項:

アカウントをリンクする前に、各アカウントを通じて持っている権限とアクセスを個別に確認し、必要なすべてのアクセスレベルを維持することを確認してください。